This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08的比特率

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1370079/ads124s08-bit-rate-of-ads124s08

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

大家好、

请提供此 RTD 到数字转换器的 SPI 比特率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopika Raj V S:

    SPI 时钟时序在 ADS124S08数据表的第7.6节中指定。  最快的 SPI SCLK 频率为1/SCLK 周期 (1/100ns)或10MHz。  请注意、ADS124S08并不会直接将 RTD 电阻转换为数字温度值、  相反、RTD 会被激励产生一个相对于电压基准进行测量的电压。  请查看数据表中的应用部分、同时查看 《RTD 测量基本指南》中的信息

    此致、

    鲍勃 B