This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:增益 ENOB 设置为128

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1370245/ads131m02-enob-for-gain-is-set-to-128

器件型号:ADS131M02

工具与软件:

大家好、

我可以知道、当将 PGA 设置为128时、ENOB 是多少(位数)吗?

我在数据表中找不到它。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    数据表中的公式(2)显示了如何根据表7-1中提供的 rms 噪声数计算有效分辨率(以位为单位)。
    此外、表7-2在括号中显示了计算得出的有效分辨率数字。

    此致、
    约阿希姆·武尔克