This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8326:ADS8326IDGKT

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8326, ADS8325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1363087/ads8326-ads8326idgkt

器件型号:ADS8326
主题中讨论的其他器件: ADS8325

您好!

我已经购买了一个模数转换器"ADS8326IDGKT"。 在我的设计中、我在同一 SPI 接口中使用了两个模数转换器(两个不同的 CS、相同的 CLK 和相同的 MOSI 线路)。 当我只与一个 ADS8326IDGKT 通信时,CS AD CLK 就可以运行,但 MOSI 线路在达到高或低水平之前会通过不同的紧张程度。 我认为另一个 ADS 的 MOSI 线路没有处于高阻抗、并且未使 MOSI 线路趋于稳定。

为什么会产生这种效应?

是否有办法避免这个问题?

感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  如果/CS 线路交换或以某种方式混合了 SDI 和 SDO、您可以获得可变的输出电压电平。  您能否共享原理图、或者共享/CS、SCLK 和 SDO 线路的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 就我而言、我将 MCP4251和 ADS8326连接在同一个 CLK 和 MOSI 线路上、CS 线路为每个组件两条不同的线路、MISO 线路直接连接在 MCP。 此卡在背板卡上连接、信号在 FPGA 上连接。 当单独安装组件时、没有问题。 所有信号均符合标准。

    我们还有另一个原理图、该原理图使用两个 ADS8325、其具有相同的过程(CS 单独、相同的 CLK 和 MOSI)、但存在类似的问题。

    我认为问题在于 ADS8325。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能获得一些示波器截图吗?  当/CS 为高电平时、这两个器件都应将 SDO 置于高阻抗状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一张图片是 与 MCP 的通信:

    第二张图片是与 ADS 的通信:

    第一:MISO 线路

    第二:CLK 线

    第三条:莫西线

    示波器屏幕截图上不显示 CS 行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否包括/CS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、由于问题不再出现、我们无法使用 CS 向您展示我们的新屏幕截图。 如果 ADS 和 MCP 位于同一 SPI 上、系统外观正常。 如果问题再次出现、我们将返回。

    感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、由于问题不再出现、我们无法使用 CS 向您展示我们的新屏幕截图。 如果 ADS 和 MCP 位于同一 SPI 上、系统外观正常。 如果问题再次出现、我们将返回。

    感谢您的观看。