This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8320:DOUT 格式

Guru**** 2465930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1369675/ads8320-dout-format

器件型号:ADS8320

工具与软件:

您好

我很抱歉这个小问题,但在 ADS8320文档中没有找到正式的答案:DOUT 输出类型是 tri 状态还是 CMOS?

感谢您的帮助

奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  如数据表中的表1 (第14页)和图34 (第25页)所示、ADS8320 DOUT 在"tDIS"时间后进入 tri 状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    我注意到、但 数据表的任何位置都没有提到上拉或输出灌电流、表或图中都没有提到、并且 CMOS 输出逻辑电平在表§6.5中提供 、因此 DOUT 不是开漏。 在我的设计中、DOUT 是通过74LVC541缓冲器获取的、所以 我是否应该在缓冲器输入上添加一个上拉电阻器?

    此致

    奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    您无需在 DOUT 线路上设置上拉电阻器即可使 ADS8320正常运行。  添加一个不会伤害任何东西,所以最终的决定由你决定。