This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:在 SPI 通信上不使用 DRDY 引脚的情况下使用

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6741, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1367301/ads1220-use-without-drdy-pin-on-spi-comminicaiton

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件:ISO6741

工具与软件:

大家好、我想将 ADS1220与 iso6741一起使用、SPI 隔离栅具有4个引脚。 问题是、在使用 ADS1220读取热电偶时是否需要使用 DRDY 引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、d.gre:

    我们支持 ADS1220的工程师今天不在办公室、因此我们将在本周晚些时候给您回复。 感谢您的耐心等待

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、d.gre:

    我将处理您的请求。  请允许我在本周结束时回答。

    此致、

    亨利·萨米恩托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Henry 非常感谢您、我将等待您的答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、d.gre:

    感谢您的耐心。

    此致、

    亨利·萨米恩托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、d.gre:

    再次感谢您的耐心等待。

    答案很简单:不。  但是、微控制器可能会周期性地导致"芯片选择 CS"变为器件的低电平、从而轮询 DOUT/DRDY 引脚的状态、以指示新转换数据何时可用。  数据表 ADS1220的"连接多个器件"部分 提供了可为您的应用提供帮助的信息。

    此致、

    亨利·萨米恩托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在您的解释之后正确地检查了它、Henry。 好的、那么我可以配置不带 DRDY 引脚的 ADS1220 (可以用作端口吗?) ,使用 iso6741。 对吧、Henry? 非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、d.gre:

    可以、如果不使用 DRDY 引脚、则可以在应用中使用 ADS1220。  您可以使 DRDY 引脚保持未连接状态。  数据表的"未使用的输入和输出"部分提供了有关未使用引脚的更多详细信息。

    此致、

    亨利·萨米恩托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您、Henry 祝您愉快