This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:有关 TUE 的非常基本的一般性问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1369504/dac80502-very-basic-general-question-about-tue

器件型号:DAC80502

工具与软件:

您好!

我很抱歉问您一个关于 TUE 的非常基本的一般性问题。

我想 ADC 数据表上似乎没有关于 TUE 的说明。

另一方面、DAC 数据表看起来是这样的。

我不太明白为什么 ADC 不指定 TUE。

你会告诉我为什么?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takumi-San:

    某些 ADC 中未指定 TUE 的原因可能有很多。  大多数情况下、它取决于 ADC 架构。  SAR ADC 实际上具有输入进行比较的 CDAC。  SAR 中的 CDAC 具有许多与 DAC 相同的行为:INL、DNL、增益误差、偏移误差。 如果 ADC 是 Δ-Σ 类型、实际只有噪声作为误差源。  因此、如果 Δ-Σ 上不存在噪声、则不会有 ADC 非线性。  因此、大多数 delsigs 仅具有增益误差、偏移误差、有时还具有以%表示的线性规格。

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复,保罗-圣!

    我很了解。

    此致、

    Takumi