This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502-01EVM:DAC 输出上无电压。

Guru**** 2502535 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80502, DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1369790/dac80502-01evm-no-voltage-on-the-dac-outputs

器件型号:DAC80502-01EVM
主题中讨论的其他器件:DAC80502DAC80501

工具与软件:

尊敬的同事、我已正确安装了程序 DAC805xxEVM.exe。 启动时、它声称"无法启动调试服务器"。 这个问题我无法消除。 但是、当我在此消息上点击 OK 时、程序会继续选择器件并设置接口。 在接口设置上按"config"后、出现主窗口、我可以在其中控制两个 DAC。 然而、在将一个数字设置到 DAC 框中并按下高电平控制页面上的"触发器"后、没有模拟输出。 (我已经在 J16引脚上连接了电压表。) 既不在 DAC80501上、也不在 DAC80502的两个输出上。 我曾尝试在寄存器(DAC 框)中设置不同的数字、但未实现任何输出。 看起来有些"输出使能"位未设置、并且我无法访问该位。 控制窗口的右下角显示"connected"和绿色补丁。 您能告诉我如何使电路板正常工作吗? 提前感谢您。 此致 Milan Tichy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milan:

    幸运的是、"Failed to start debug server"错误不会导致 GUI 出现问题、因此您可以安全地忽略此消息。

    下面是我们可以查看的内容列表:

    首先、尝试点击演示按钮两次(将其切换到演示模式、然后返回到连接状态)。 GUI 首次启动时可能存在连接问题。 在本例中、再次通过接口选择。

    您如何为器件供电? 您是否使用跳线 J6、还是香蕉插孔 J4? 确保在为设备供电时仅使用这两个选项中的一个。 如果通过 J6供电、则应确认 VDD 测试点(TP9)上的电压。

    您为 I2C-SPI 选择了什么? 您需要在 J5、J11、J8、J13和 J14上使用跳线。 确保这些跳线与您在器件接口中选择的跳线一致。 另请注意、器件通电后、不得更改这些跳线。

    谢谢。
    埃林