This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:数据速率为880MSPS 的奇怪 DAC 输出信号

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1352080/dac38rf82evm-weird-dac-output-signal-with-data-rate-at-880msps

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38RF82

您好!

我正在通过具有高数据速率的评估板(DAC38RF82EVM)和 TSW14J57信号发生器评估 DAC38RF82。

1100 MHz /+6dBm 信号馈送到 LMK (J4连接器)的输入端。

根据以下配置(数据速率为550MSPS)、一切都正确、可以在 DAC 输出端获得正确的信号(约400 MHz 带宽)。

为了获得更高带宽的信号、使用了以下配置(内插从 x16改为 x10、数据速率现在为880MSPS):

将一个文件发送到 TSW14J57板(开始的带宽约140 MHz)、在频域中、显示以下频谱:

但是、这次加载文件后、DAC 输出端的信号不正确:

以下是时钟配置(LMK 和 DAC):
PLL 1:

PLL2:

时钟输出:

DAC 时钟:

有任何限制吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alain、在从 TSW 板将图形发送到 DAC 之后、您是否按下 DAC GUI 上的 RESET DAC JESD CORE 按钮?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    10天前,我做了几个测试重置的 DAC JESD 内核(包括 电源关闭/打开两个板)和结果总是一样:奇怪的信号在 DAC 输出。

    我刚刚重试了一次,这一次,结果是不同的, DAC 输出的信号是正确的:  

    我不解释为什么几天前不是这样的情况。。。 (10天内董事会关闭)

    使用信号带宽约为350 MHz 的测试文件,也可以:  

    为了提高速度,我用一个文件做了一个测试,以生成一个带宽约为800 MHz 的信号(DAC 配置保持不变):  

    遗憾的是、在将此文件发送到电路板并重置 DAC JESD 内核后、DAC 输出上没有信号。

    如何找到该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    奇怪的是,我刚刚用同一个文件做了新的测试,这一次是可以的,以下频谱是可见的 DAC 输出:  

    我真的没有解释8小时前的测试和现在的测试之间的行为差异。。。 我需要了解一些东西才能获得确定性的结果...

    但我注意到的是、重置 JESD 内核后、信号会在不到一秒的时间内出现、然后消失、最终再次出现并保持稳定。 有时、最后一步(信号存在且稳定)不会发生...

    对此有何解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alain、

    很抱歉耽误你的时间。 我认为这与 HSDC Pro 的内部固件有关。 我注意到、过去我经常使用这些器件。 如果输出进行了闪存、然后关闭、则只需从 HSDC Pro 重新发送模式、然后从 DAC 端重新创建链路、应该可以解决该问题。

    谢谢,Chase