This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2518:器件无响应

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1369508/tla2518-no-response-from-device

器件型号:TLA2518

工具与软件:

您好、TI 团队:  

我已开发出一款包含 ESP32的定制电路板、其中包含2个 TLA2518 ADC。

使用 TXS010EPW 芯片将 SPI 信号转换为3.3V 和5V 之间的电压。  使用一个简单的 MOSFET 双向转换器电路来转换芯片选择线路。

一个 TLA2518完美地响应 SPI 命令。  另一个不是。

在不响应的芯片上、我有:

-更换芯片

-已确认 MOSI 数据存在且正确。

-已确认 SCK 时钟存在且正确。

-已确认芯片选择正确。

代码和库完全正确、因为一个器件工作。

故障芯片的 MISO 线始终保持高电平。

我已经按照规格表注意了电路布局和去耦。

您是否可以建议任何有助于使第二个芯片正常运行的东西?  我当时认为在一条总线上连接两个器件时可能还有一些其他注意事项。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    故障芯片的 MISO 线始终保持高电平。

    除非工作的芯片在同一总线上传输数据、否则是如此。

    ESP32读取 故障芯片时发送0xFF (对应于故障芯片输出的恒定逻辑高电平)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    您是否 相互交换了芯片 以查看器件本身是否出现问题? 或者、无论安装了哪个芯片、该问题是否仍然存在?  

    此致、
    乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joel、  

    我更换了有问题的芯片、但没有更换。  我要移除好芯片、看看差芯片上的 MISO 线路是否保持高电平、所以我也可以换用它们。  我会让你知道我是怎么走的。

    谢谢