This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7807:ADS7807U/1K 状态

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8685, ADS7807, ADS8685W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1371095/ads7807-ads7807u-1k-status

器件型号:ADS7807
主题中讨论的其他器件:ADS8685、 ADS8685W

工具与软件:

您好!

我想向您报告有关 MPN 状态的问题: ADS7807U/1K

它是否仍然活跃、就像在您的网站上一样?

我找到 关于 停产此 MPN 的文件 PDN# 20231126000.3

美好的一天

P·乌比奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piotr:

    感谢您的提问! 此器件的使用寿命已延长。 然而、如果您在考虑将 ADS7807用于新项目、我建议您改用 ADS8685。 它是一款采样率更高的较新器件。

    ADS8685W 也定于本月晚些时候发布、提供更高的带宽(ADS8685的带宽为~300kHz 而非15kHz)。

    此致、

    萨米哈