This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:电源和菊花链运行

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1370548/ads8568-power-supplies-and-daisy-chain-operation

器件型号:ADS8568

工具与软件:

大家好、

我计划使用3个 ADS8568 ADC、这些 ADC 以菊花链配置连接并具有串联输出、通过硬件模式进行配置、每个 ADC 都有自己的内部时钟。

来自驱动电路的输入电压很可能是+- 5V、或者也许是+-10V。

1) 1)从建议的运行条件中、我假设无论输入电压如何(只要 HVDD 和 HVSS 分别大于/小于输入电压)、都应该驱动 ADC?

我只能说这些电源与输入电压无关 (只要 HVDD 和 HVSS 分别大于/低于输入电压)、如果是、我将驱动 HVDD =+15V、HVSS =-15V、AVDD =+5V 和 DVDD = 3.3V、除非出于某些原因我不应驱动。  

2) 2)当我驱动3个 ADC 时、建议使用自己的电源集来驱动每个 ADC 还是应该将它们全部连接到同一组?

3) 3)使它们在自己的内部时钟上运行或者由布线长度匹配的单个外部时钟驱动是否存在任何问题?

4) 4)他们是应该使用相同的基准、还是每个都根据自己的内部基准正常运行?

4.a)我是否假设应确保3个 ADC 的电压转换应基于同一基准进行?

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    感谢您的提问

     

    1. 正确、只要模拟输入在"7.1绝对最大额定值"中指定了0.3V 余量/下余量、就建议 HVDD 和 HVSS 位于"7.3建议运行条件"表中的范围内。 由于输入限制为最大+/-12V (3V VREF 运行)、所以+/- 15V 可以很好地与这些器件配合使用。 所有其他电源也符合建议/典型规格、因此它应该能够正常运行。 唯一需要注意的是确保您的数字通信处于 DVDD 的同一电平。  

     

    1. 只要电源可以提供同时使用的3个 ADC 的电流消耗、并且遵循每个器件的"11个电源建议"部分、就应该可以使用相同的电源集为所有 ADC 供电。  

     

    1. 使用内部或外部转换时钟同样适用于

     

    1. 该器件确实具有可通过内部 DAC 进行调节的内部低漂移2.5V 基准、并且它直接连接到输入电压范围、因此使用每个器件中的内部基准应该能够良好运行。
      1. ADC 之间可能存在一些增益误差、但可以采取步骤以使用内部基准校准校准增益和偏移。
      2. 为了避免校准、也可以选择使用外部基准。 我会建议使用的基准块可以驱动3个 ADC 并保持稳定的低噪声值。 典型应用部分显示了为此的示例电路。

     此致、  

    约兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yolanda、非常感谢您为我们介绍