This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:EEG 双极模式导联脱落检测寄存器配置

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1370653/ads1299-eeg-biolar-mode-lead-off-detection-register-configuration

器件型号:ADS1299

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

EEG 具有实际使用的双极和单极测量模式。

请参阅下面的硬件双极模式4通道连接和5输入电极。   

如何设置双极模式导联脱落寄存器以实现5电极导联打开/关闭检测功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、您好!

    感谢您的发帖。

    您仍然可以使用相同的 LOFF_SENSP/N 寄存器位来在每个电极上启用直流导联脱落检测。 对于两个通道 输入之间共享的电极、您只需在一个连接上启用导联脱落检测。 例如、如果电极连接到 IN1N 和 IN2P、则仅针对 IN1N 启用 LOFF。

    此致、

    瑞安