This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:延迟时间或时钟数

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1370741/ads1299-the-delay-time-or-number-of-clocks

器件型号:ADS1299

工具与软件:

从输入信号采样点到 ADC 输出的延迟时间或时钟数是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroaki-San、

    感谢您的发帖。

    ADS1299采用 Δ-Σ ADC 拓扑。 因此、ADC 输出是许多 Δ-Σ 调制器样本的结果、这些样本被取平均值和抽取。 nDRDY 的下降沿指示输出转换结果何时加载到 SPI 移位寄存器中并可供读取。

    由于 sinc 3数字滤波器的架构、第一个转换结果需要额外的稳定时间延迟。 在第一个结果之后、所有 ADC 输出样本都将在数据速率周期(1/ Fdata)下可用。

    此致、

    瑞安