This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4500:AFE4500

Guru**** 2555320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1368303/afe4500-afe4500

器件型号:AFE4500

工具与软件:

TI 团队:

1) 1)如果我们必须同时测量 ECG 和生物阻抗并同时绘制信号图、则应采用 AFE4500的最高采样频率。

2) 4960 AFE 是否具有内部混频器以及它是否需要任何稳定时间?
我们的目标是尽快测量 ECG 和生物阻抗信号。
3) 3) 如果 我们可以访问、我们可以将校准电阻器用作第二个 AFE 吗?
 
4)我们是否需要使用两个 BioZ AFE 测量 PTT (脉冲传输时间)、或者仅使用一个 AFE 并通过以两个不同时间间隔测量两组电压感应电极之间的 Δ Z 来实现这一目标?
此致
须田山市