This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:关于 WREG 命令

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1370210/ads131m02-about-the-wreg-command

器件型号:ADS131M02
主题中讨论的其他器件: ADS131M04

工具与软件:

大家好!

我有关于 ADS131M02的问题。

我应该在下表中为 WREG 命令字设置什么?
这7bit 将 μ 8bit 数据写入 μ 数据吗?

如果您有任何示例代码、请分享。

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    您是否在讨论数据表中的表8-11? 您能指出您 the7bit 提到的数据吗?

    ADS131M02数据表中有第9.1.6节"代码示例"、您也可以通过以下链接下载示例代码:

    SBAC254  -  ADS131M0x 示例 C 代码

    BR、M

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:


    我的道歉。 我问表8-11。


    感谢您提供的代码示例。 我将向我的客户提供此信息。 我还将开发您提供的示例 C 代码。


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    下面是 在 ADS131M04上写入时钟寄存器(0x03地址)的时序示例、该示例具有与 ADS131M02 ADC 相同的时序要求。 下面的第2帧只是向您显示 ADC 对第1帧中您的命令的响应。 如果您使用/CS 信号、则可以只发送 WREG 命令的字和寄存器数据的字、无需向 ADC 发送其余字(全为0)。

    Br、

    戴尔