This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:单通道运行的器件配置限制

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1370408/afe4900-device-configuration-constraints-for-1-channel-operation

器件型号:AFE4900

工具与软件:

您好!

注意:可以将这些设置以 xxx.cfg 文件的形式保存并输入到 AFE4900 EVM 中。

我希望实际使用过 AFE4900的人回应此帖子。

我的配置如下:
LED1 -绿色
LED2 -红色
LED3 - IR
LED4 -绿色2

我尝试配置的是

LED1脉冲-采样-转换

和环境样本-转换

并保存到 FIFO 中。

但它似乎不起作用。

出于某种原因、它想要

LED2 (脉冲-采样-转换)
LED1 (脉冲-采样-转换)

因此、我将 LED2驱动电流设置为0毫安、作为一项解决方法。

这是一个功率受限的器件-我假设额外的相位对于
最低功耗。

我为 AFE4900 EVM 创建了类似这样的配置、

它也有错误的行为-它是连接的。

有人能解释一下这个问题的
关于相位顺序和需要什么?

数据表指出、将计数寄存器设置为>PRPCOUNT 应该会禁用该位-但存在
仅 LED1配置中的其他功能。

计时 calculator.xls 电子表格仅适用于全部4个阶段-任何其他都会提供 error.e2e.ti.com/.../bad_5F00_config2.cfg
AFE4900 EVM 也不高兴只达到1个 LED1相位。

我可以成功收集数据、但我已使用其他制造商提供的其他 PPG IC
没有这样的限制。

我还计划将 LED2和 LED3用作 SPO2的采样对。

如果有人对器件进行 RTL 描述或 VHDL、我就能够理解它的计时
时序控制限制。

期待收到您的回复。

JBs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了问题。

    以便其他人不会被不正确的结果混淆:

    1) 1) AFE4900 EVM 与器件支持的所有不同时序配置并不兼容。

    2) Timing_Calculator_时序表也与器件能够支持的所有不同时序配置不兼容。

    3)表30. 第42页的第8.3.9.1节不正确。

    4)结果是有第二个表-正确的表138 在第131页。

    JBs