This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC07D1520:AD5941WBCPZ-RL7 TI 解决方案

Guru**** 2514885 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8166, ADS7066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1371432/adc07d1520-ad5941wbcpz-rl7-ti-solution

器件型号:ADC07D1520
主题中讨论的其他器件:ADS8166ADS7066

工具与软件:

您好!  

TI 是否有替代 AD5941WBCPZ-RL7的解决方案?

P2P 会更好。  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    从精密 ADC 的角度来看、我们并不能为此器件提供完整的替代解决方案。 但我可以提供16位 ADC 部分的建议。 看一下 ADS7066或 ADS8166是否可以集成到分立式解决方案中。 我们已将此问题转给 DAC 团队、以防他们的某些器件可能是 AD5941的完全替代产品。

    此致、
    乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!  

     客户使用 AD5941中的哪些功能? 我们没有集成 AD5941中所有功能的器件、但如果客户不需要所有这些功能、我们可以建议进行合适的更换。  

    此致!

    卡琳恩