This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:ADC3683EVM

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683EVM, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1360164/adc3683evm-adc3683evm

器件型号:ADC3683EVM
主题中讨论的其他器件: TSWDC155EVM

螺旋  TSWDC155EVM 能否与 ADC3683EVM 配合使用。

另请参阅 pl.advice GUI。

此致

西田古普塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TSWDC155EVM 可以与 ADC3683EVM 配合使用、但是我们目前没有任何支持。 我们希望在一个月左右能有一些东西。

    尽管名称显示为3660、ADC3683EVM 产品页面上链接的 GUI 仍可以正常工作。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德鲁

    螺旋 当您能够通过 TSWDC155EVM 启用对 ADC3683EVM 的支持时更新

    此外、指示3660的 GUI 名称是否能够在 ADC3683EVM 应用中无任何干扰地工作、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能会再延长3到4周。

    是的、GUI 正常工作。

    此致、

    德鲁