This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:LTE 信号模式 TSW14J57-AFE7444EVM 板

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1371247/tsw14j57evm-lte-signal-patterns-tsw14j57-afe7444evm-boards

器件型号:TSW14J57EVM

工具与软件:

尊敬的 E2E 设计支持团队和用户:

我目前正在 使用位于以下位置的测试文件、对 TSW14J57-AFE7444EVM 板设置信号测试:

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\Test Files

我注意到只有一个30 MHz 信号可用(LTE_Freq_30M Hz_Amp_ 0dB_BW_LTE _307.2Msps 20.003MHz)。

鉴于该 DAC/ADC 可以实现更高的采样速率、我将询问该电路板是否有其他测试文件、尤其是带宽为40、50和60 MHz 的 LTE 信号模式。 访问这些文件将极大地简化我的测试过程。

感谢您的帮助。

种类

——

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很遗憾、我们没有您请求的其他测试文件。

    此致、

    Rob