This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038:ADS7038

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1371151/ads7038-ads7038

器件型号:ADS7038

工具与软件:

设计中包含20个器件、IBIS 模型可用于对 SPI 总线进行仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitris:

    感谢您关注 ADS7038 ibis 型号。 由于该站点上没有发布的 IBIS 模型、因此可能无法使用、但让我来看看它的可用性并返回给您。  

    同时、对于20个 ADS7038的 SPI 总线问题、我还有其他什么可以帮助您的吗?

    此致、  

    约兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitris:

    我能够确认 ADS7028 IBIS 模型 与 ADS7038兼容。 您可以将其用于 SPI 总线仿真、而无需任何修改。

    此致、
    乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!