This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B26-Q1:测量0和3.3V 之间电压的 ADC

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E06, ADS131B26-Q1, ADS1256, ADS131M06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1371349/ads131b26-q1-adc-that-measure-a-voltage-between-0-and-3-3-v

器件型号:ADS131B26-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1256ADS131M06、ADS131E06

工具与软件:

您好、E2E 专家!

你好。

基本上、我在寻找一个产品推荐、一个可以精确测量0到3.3V 电压的 ADC、该 ADC 具有足够的采样率来对50Hz 的信号进行采样、因此每个周期可为该信号留下相当数量的样本。 我需要至少6个通道、并且我希望同时对所有通道进行采样、同时保持合理的采样率。 我实际上遇到了该 ADC ADS131B26-Q1、但它似乎用于汽车电池监控。 可以将其用于我正在寻找的用途吗?或者是否有其他用于测量市电电压的 ADC 可以做得更好?

我正在使用 ADS1256精密 ADC 对变压器后面的电压进行采样、以便能够测量频率为50Hz 的市电电压。 尽管 ADS1256的采样率为30k 个样本/秒、但它仅在单通道连续采样中达到该速率。 但我想针对三相交流电压和电流测量6个通道的电压和电流。 因此、我必须不断切换通道、使采样率降至543个样本/秒左右。 我希望获得您的专家推荐、用于对频率为50Hz 的信号进行采样、为每个周期提供足够数量的样本、或者可能用于对市电电压进行采样的 ADC、这些可能用于电网能量计。

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否让客户改用我们的 ADS131M06或 ADS131E06? 这些规格应该适合客户的需求。
    如果客户想要进一步讨论、请让客户在 e2e 论坛上发帖、我们将从那里获取。

    此致、
    约阿希姆·武尔克