This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:适用于温度测量的 ADC (pt-100和 TC k 型)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS124S06, ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1370821/ads1261-appropriate-adc-for-temperature-measurement-pt-100-and-tc-k-type

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: ADS124S06ADS1118

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

您能否建议合适精准的 ADC?

①Pt100   :误差±1℃         12位或以上

                0.1℃ 下为1位

⇒ADS1261或 ADS124S06适用于 pt-100、但是 哪些器件更精确?  

②TC K-TYPE    16位或更多错误±1℃

              0.1℃ 下为1位

⇒ADS1118专用于 k 型、但似乎 不满足要求(表8. 设计参数显示了 TA = 25°C 时测量精度的±0.7°C)。

  您是否有下一代  ADS1118 ?

  ADS1261或 ADS124S06是否适用于 k 型 TC?  

    哪些器件更精确?  

如果您有其他 ADC、请告诉我。

www.ti.com/.../


此致、

TTD