This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:推荐用于 ADC32RF55EVM 的 FPGA 样片设计

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF55, TI-JESD204-IP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1367749/tsw14j58evm-recommended-fpga-sample-design-for-adc32rf55evm

器件型号:TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF55TI-JESD204-IP

工具与软件:

 我正在使用上述评估板进行操作验证和学习、目标是进行 FPGA 开发以与 ADC32RF55通信。

我能够根据用户指南验证操作、但我要查找与内部 FPGA 实现和 JESD204B 相关的参数以供学习。  

sbau377.pdf (TI.com)

・如果有任何关于 HSDC Pro 编写的 TSW14J58 FPGA 的信息、请告诉我。

我特别感兴趣的信息包括 K 参数和有关 SYSREF 延迟的信息。

如果没有、请告诉我最接近的设计。 重要的设置是 LMFS=8224 / Gty / 14位。

・只需将 J29更改为2至3 > 1更改为2、即可准备使用 JTAG 写入此评估板吗?

另外、・上述产品指南、有时电流值在运行时无法达到稳定。 请告诉我是否有改进的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunya:

    我可以尝试回答这些细节。 通过访问 FPGA Registers Write/Read 菜单选项可以找到 K 值。 向下滚动到 Dataconverter IP 并单击 Link Parameter Control (链接参数控制)。 K 值为该域的24:16位。  

      

    如果将14引脚接头用于 JTAG、则可以使用 JTAG、而不更改任何跳线位置。

    在创建 TI-JESD204-IP 之前、用于评估板的 FPGA 固件由第三方承包商创建。  https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-

    我们无法提供评估平台所用固件的源代码。 如果您对示例代码感兴趣、则必须完成上面显示的 IP 请求、然后将为您的特定模式创建参考设计并提供给您。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 我能够检查参数值。

    非常乐于助人!

    另一方面,电流值不稳定的现象出现不规律。 这是不是不可能改善的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunya:

    我不知道你指的是什么"电流值"没有稳定。  

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "当前值"是指输入到 TSW14J58的当前值。

    用户指南中写道、它稳定在2.1A、但有时可下降至接近0A。

    这通常发生在 JTAG 写入操作和快速入门程序中。

    sbau377.pdf (TI.com) 6页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编程期间、其电压可能会降至低至500mA。 这是正常的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道当前值在写入过程中会发生变化。

    电流值在下降后下降至约0.2A。 这可能在启动后立即发生、或在写入后的操作期间突然发生。

    在这种情况下、LED 将关闭、并且在 FPGA 中写入的数据将丢失。

    如果此 EVM 板没有类似的报告、则可能是稳定电源存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunya:

    如果编程后电路板可正常运行、我不会怀疑硬件有故障。  我不确定电源是如何响应 JTAG 来对 FPGA 进行编程的、但这可能与它有关

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    如果硬件没有问题、我们将回顾该程序。

    感谢您的回答! 请关闭此文件。