This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:输入端的 ADS127L11共模电压

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: THP210, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1370729/ads127l11-ads127l11-common-mode-voltage-at-input

器件型号:ADS127L11
主题中讨论的其他器件:THP210

工具与软件:

您好!

我正在开始新设计、并计划使用 THP210来驱动 ADS127L11。 此应用是测量电压轨上的电流、电压轨的分辨率为100uA、最高可达15V、采样频率为250kHz。 由于这一要求、无法使用电流传感器放大器、因为输入参考噪声过高、CMRR 不够好。 因此、ADS127L11的输入不对称、因为电流大多是单向的。 因此、如果共模电压是中点、我将丢失一位分辨率(MSB)。 我是否可以将共模输入电压偏斜至接近零? 数据表建议使用中点共模、但未具体提及性能下降情况。 任何澄清都将大有帮助。

谢谢

西瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siva:

    您可以将 ADS127L11输入端的共模电压移至允许的电源限制范围内所需的任何电平:

    中点允许 AVDD1的最大基准电压、支持高达+/-AVDD1的差分输入电压、因此增大了动态范围。

    但是、如果我理解您的设置、您会将输入电流从0V 调节到+PWM Vref、这将损失1b 的分辨率。  您无法通过更改共模来改善这一点;您需要向输入添加偏移。  生成的电路拓扑与本应用手册类似:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa264a/sbaa264a.pdf

    以下示例将 ADC 输入共模设置为2.048V。  0V 输入(VSENSOR)将转换为 ADC 的-4.096V 差分输入、2.048V 输入将转换为0V、4.096V 输入将转换为+4.096V 差分。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用