This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC084S101:连续转换和各通道的保护速率

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC084S101, ADC082S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1369799/adc084s101-continuous-conversion-and-sapling-rate-for-each-channels

器件型号:ADC084S101
主题中讨论的其他器件: ADC082S101

工具与软件:

使用该组件进行交流信号采样。 我想用它来确保篝火。 因此、非常感谢您的反馈、帮助我们找到合适的器件。

输入交流输入信号在0到5V 和0到250kHz 之间变化、我想要对其进行采样。 该微控制器支持具有8MHz 或最大32 MHz 时钟频率的 SPI。

我想知道是通过使用带8的 SPI 还是通过 ADC084S101的32MHz 来实现从0到250kHz (每个通道)的交流信号的连续采样? 我将 同时使用全部4个通道进行采样。

否则,你会有任何其他建议给我吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatih:

    您计划以多大的采样率运行器件? 请记住、要对250 kHz 信号进行采样、您必须以至少两倍的采样速率进行采样。 这将决定您是否应以8MHz 或32MHz 的频率运行。  

    此致、
    乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joel、

    非常感谢您的答复。 是的、我知道采样率应该是输入频率的两倍。 假设最小保存速率为500 kHz、但我希望每个通道都实现这一点。 我想同时使用4个通道。 此外、它需要连续采样。

    此外、 8MHz 或32MHz 也是我可以使用的 SPI 的时钟频率。

    我举一个示例场景、所有4个通道中都有一个250kHz 的正弦波。 我需要用10毫秒的时间对这4个通道进行采样。

    提前感谢

    此致、

    法蒂赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatih:

    在16 MHz SCLK 中、每个通道的采样率高达250ksps。 这是器件使用4个通道时的最大吞吐量。 如果您想以具有类似功能的奈奎斯特速率对全部4个通道进行采样、则可以考虑使用2个双通道 ADC082S101 8位器件。 在16 MHz SCLK 下、每通道的采样率最高可达500ksps。  

    此致!
    乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joel、

    我明白你的意思了。 非常感谢您的支持。 但无论如何、我需要至少4个通道的 ADC、因为我计划使用已经有2个4通道的 ADC。

    我会继续寻找...

    祝你一切顺利。

    法蒂赫