This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:用于 ADC39J84的 TI-JESD204-IP

Guru**** 2013580 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-JESD204-IP, DAC39J84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1371919/ti-jesd204-ip-ti-jesd204-ip-for-adc39j84

器件型号:TI-JESD204-IP
主题中讨论的其他器件: DAC39J84

工具与软件:

大家好、

我的客户计划使用 ADC39J84进行设计、并希望使用 TI-JESD204-IP 进行设计。 他们想问这个 IP 是否免费使用、只需在 TI.com 上申请即可?

我猜是这样、但我仍然需要您帮助确认这一点、谢谢。

Br、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    请验证 TI 器件型号:  

     ADC39J84

    或者向我发送指向此器件的链接。  

    我在我们的产品系列中没有看到此器件。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob,ñ a

    抱歉、该拼写错误应为 DAC39J84。

    Br、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    当您使用 TI 高速数据转换器时、可免专利费使用 TI-JESD204-IP。 客户必须通过下面链接的主页申请访问权限。  

    https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP 

    此致、

    大卫·查帕罗