This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:START-PIN:我们是否需要上电后的上升沿?

Guru**** 2964990 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1372001/ads127l01-start-pin-do-we-need-rising-edge-after-power-up

器件型号:ADS127L01

工具与软件:

尊敬的团队:

上电后是否需要在 START 引脚处出现上升沿?
这个问题的背景是、我们不关心时间安排。 因此、 如果 ADS127L01可以启动、我们要在上电之后和 RESET/PWDN 引脚上升沿之前使启动引脚保持高电平。

感谢您的支持。
此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kitamura-San:

    如果您的系统中有多个需要同步的 ADS127L01、则应使 START 引脚有效或在上电复位后发送 START 命令、以确保所有 ADC 之间的同步。  

    但是、如果系统中只有一个 ADS127L01、则可以 将 START 引脚连接到 DVDD (高电平)以实现连续转换、或者如果使用 SPI 命令、则将 START 引脚接地(低电平)并在上电复位后发送 START 命令。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用