This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:采样结果因环境温度而异

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1372117/ads124s08-sampling-results-vary-depending-on-the-ambient-temperature

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

大家好、

环境温度为 Room (23℃)时的采样结果不同于60°C 时的采样结果。
测量目标的输入点温度和输入电阻是相同的。
它对于所有通道都是不同的、并且变化量也不一致(不是恒定的)。
有没有可能的原因?

客户在启动时仅执行自偏移校准(SELFOCAL、19h)。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是由于您的基准随温度变化所致。 在数据表的第11页、它显示内部基准有一个2.5ppm/C 的典型漂移、有可能高达10ppm/C。

    但这并不能解释测量值为何如此不一致。 我必须考虑这个。 有关系统的更多信息可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的高桥敦志:

    如前所述、最好详细了解该应用(提供原理图会对您有所帮助)和 ADS124S08器件配置寄存器设置。  提到电阻时、这似乎是热敏电阻或 RTD 测量结果。  为了限制漂移的影响、最好在激励电压和基准电压相同的情况下使测量成比例。   这样、当热敏电阻发生电压激励时、或者如果是 RTD、则内部基准漂移将消除 IDAC 电流漂移。

    通常、在温度测量中看到的是比例式路径中使用的电阻器对漂移产生的影响。  对于 RTD、这通常是用于建立比例式测量基准的电阻。  电阻应具有低温度漂移(10ppm 或更高/°C)。

    另一种可能是进入布线的噪声(EMI/RFI)。  该噪声的平均值将等于直流值、因为 ADS124S08是过采样器件。

    如果我们能获得更多信息、我们可以提供更好的帮助。

    此致、

    鲍勃 B