This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:尝试将其与 LaunchPad 连接、但接地会出现问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1372130/ads131m08evm-trying-to-connect-it-with-a-launchpad-and-facing-issues-with-the-ground

器件型号:ADS131M08EVM
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401Y

工具与软件:

您好!

我正在尝试将 ADS Eval 模块与 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 连接。 我删除了 R67。 首先、我使用外部直流电为 ADS 供电。 当我将 Launchpad 的 Gnds 连接到 ADS (在试验电路板中)时、电压降至低电平、并且(通过万用表)未在 AVDD 或 DVDD 上读出3.3。 我移除 launchpad 并将 ADS 的 GND 引脚(从 J10连接器)连接到直流电源 GND、我仍然看到电压下降。  我曾尝试切断 DC、从 Launchpad 的3V3引脚提供电源、因此两个电路板连接在一起时、应将3V3与 AVDD 和 DVDD、GNDS 连接。 在这里、我还看到电压在 DVDD 上降至¬2.2V、在 AVDD 上降至¬1.5V。

我想我缺少一些东西,但我不知道什么... JP12跳线已移除(我想应该是这样吗?)。 请提供任何帮助。

谢谢

内存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS 短路了!! 我不知道怎么做。 我刚刚移除了 R67、并向 AVDD 和 DVDD 施加了3.3V 电源。 不知道这是怎么发生的。