This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:将单端光电二极管连接到差分 INM、INP 引脚

Guru**** 2782315 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1371436/afe4400-connecting-single-ended-photodiode-to-differential-inm-inp-pins

器件型号:AFE4400

工具与软件:

如果光电二极管采用单端输入配置、应如何将其连接到 INM 和 INP 引脚?
光电二极管的连接方法是否可行、如下图所示?
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ven:

    AFE4400不支持 PD 的单端输入配置。 TIA 设置 INP 和 INM 引脚上的 CM 偏置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    非常感谢您的答复。 由于我们将四个光电二极管封装在单个单端形式的 IC 中、如果我们要将它们转换为差动信号、是否可以使用 AM26L31E? 谢谢你。