This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502-01EVM:Python、可对 dac80502-01evm 进行编程

Guru**** 2811825 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80502-01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1371615/dac80502-01evm-python-programming-the-dac80502-01evm

器件型号:DAC80502-01EVM

工具与软件:

各位同事:

我买了 dac80502-01evm 为学生建设一个实际任务。 借助电路板提供的软件、只需输入一个值即可查看结果。 然而,在菜单中有一个可能写一个脚本在 Python 2.7。 我已经安装了 Python 2.7,因为程序请求该版本,即使很多新版本可用. 但是、即使在安装 Python 后、也会显示消息" Python 2.7 not detected. 请安装 Python 2.7以使用脚本。" 保留。 我已经将 Pythin 安装到了默认的"C:"目录、这样 TI 就看不到程序看不到 Python 的原因。 这是我要解决的第一个问题。

我想从 dac80502-01evm 板中生成一个"函数发生器"。 这样我就希望有一个程序来选择功能(正弦波、方波等)、频率以及其中的电路板或 DAC 转换器将产生周期性信号。 我确信有人已经创建了这样的程序,因为这是我最先想到的事情。 如果有人把我转发到合适的网页,我想支付费用。

提前感谢

米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milan:  

    这些步骤可能会有所帮助、但我从未能够在我的计算机上运行 Python 脚本。 由于兼容性问题、我们已经开始从 GUI 中删除此功能、该工具用处不大。 您可以在线找到针对 EVM 上的 FT4232控制器的 python 驱动程序。 我们没有像你所描述的那样的程序,你需要用 Python 或其他语言来开发这个程序。  

    下载 x86版本的 Python 2.7: https://www.python.org/downloads/release/python-2716/

    禁用 Windows"App 执行别名"

    转至窗口中的"Apps and Features"(应用和功能)菜单(按开始按钮、键入"Apps and Features"、然后按回车)

    选择"App execution aliase"

     取消选中所有 python 值

    此致!

    K·琼斯