This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:IDAC 输出的电流噪声?

Guru**** 2925800 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1372082/ads1263-current-noise-of-idac-outputs

器件型号:ADS1263

工具与软件:

您好!

我在另一篇文章中已经看到、内部基准具有巨大的电压噪声(高于10Hz、290nV/sqrt (Hz))。

但是 IDAC 引脚上的电流噪声输出是多少,因为它们似乎使用内部参考?

-这些噪声电流是否相关?

在高侧 RTD 测量中通过基准电阻器进行多路复用、这将在基准输入端产生电压噪声。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    正如您在上述帖子中看到的、ADS1263数据表确实指出 IDAC 跟踪内部基准、但这更多是关于两个 IDAC 之间的匹配。  

    我们没有 IDAC 上噪声输出的规格、同样、当电流流经 RTD 设计中的外部基准电阻时、IDAC 电流上的任何噪声都会产生误差、但 RTD 测量通常通过比例测量来实现、该测量可以消除 IDAC 引起的任何误差、包括噪声和温度漂移、通常可以实现更高的可重复性和精确的测量。

    根据我在另一篇文章中的建议、请将您有关同一 ADC 的问题保留在同一个主题中。 谢谢。


    Br、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于具有比例值的一次测量来说确实如此、但 IDAC 斩波模式会进行四次测量。

    在每次测量之间、IDAC 噪声已发生变化、因此在斩波电流源时不会消除 IDAC 噪声。

    我需要知道它们的数量级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien Buisson:

    对于 IDAC、我们无法与您分享电流/电压噪声。 但我也不认为 IDAC 输出端的噪声在相邻测量之间差异过大、这是您以前遇到过的问题吗? 您是否使用了分立式(可能是可编程的?) 电流源 IC、还是由晶体管构建电流源?

    如果您 尝试测量3线 RTD 并使用两个 IDAC 补偿引线电阻、我建议考虑改用单 IDAC 和两次测量。 通常这是精度最高的解决方案、 由于您不旋转/交换 IDAC、因此噪声将被消除。

    这种方法当然需要一个额外的 ADC 通道来测量第2和第3个 RTD 导线之间的电压、同时在第1和第2个 RTD 导线之间进行主差分测量。

    -Bryan