This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63202W:电流脉冲功能

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63202W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1371255/dac63202w-current-pulsing-capability

器件型号:DAC63202W

工具与软件:

您好、TI 团队:

我希望将 DAC63202W 设置为以外部 MCU 确定的间隔和振幅产生双相电流脉冲。 我看到用于 产生 PWM/方波的配置、但不确定这 对于 电流输出是否可行。 我看到使用 LDAC 引脚在状态之间切换、它是否可用于在一个引脚上同时在高(+)电流和低(-)电流之间切换?

感谢您的帮助、

威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    您可以配置 GPIO 引脚、将一个或两个 IDAC 输出从高电平切换到低电平。 每个 IDAC 的高/低值是独立配置的。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne、

    太好了、感谢您的帮助! 将其中一个输出设置为最低值时、我知道它会在最低灌电流值(-250uA)之前吸收尽可能多的电流? 在这种情况下、输出端是否在该点之前处于低阻抗? 我正在考虑在一个负载上施加电流输出(互相端接):
    OUT0 -> LOAD <- OUT1
    希望确保按预期工作。 我可以根据需要将每一侧接地、但希望避免添加额外的元件。

    谢谢。

    威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    您是否只是想交换通过负载的电流方向?

    在这种情况下、在电压输出模式下配置其中一个通道并在一些输出电压和接地之间交换可能更有意义。 另一个通道将在拉电流模式和灌电流模式之间交换。 在灌电流模式下、电流输出引脚需要 比接地高400mV、在拉电流模式下、该引脚需要至少比 VDD 低400mV、才能使器件能够生成电流。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne、

    是的、目标是以可编程的速率和振幅交换电流方向。

    是的、该配置可能正是我们所需要的。 设置测试系统后、我将尝试该方法以及其他一些选项。

    感谢您的帮助!

    威廉