This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3642EVM:与 ADC3642EVM 兼容的 FMC 卡

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3642EVM, TSWDC155EVM, ADC3642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1367145/adc3642evm-compatible-fmc-card-with-adc3642evm

器件型号:ADC3642EVM
主题中讨论的其他器件: TSWDC155EVMADC3642

工具与软件:

您好!

我正在处理一个涉及 ADC3642EVM 评估模块的项目。 为了测试该板、我们需要一个 FMC 卡、即 TSW1400EVM。 我们发现它已经过时了。

请推荐一个与 ADC3642EVM 兼容的有源 FMC 卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、南蒂丝、

    请订购 TSWDC155EVM。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的快速响应、这有助于解决我的问题

    请建议一些参考的设计文件、以将 ADC3642的并行数据输出连接到具有 EPPI (增强型并行外设接口)的 DSP/Micro  

    此致

    南迪丝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、南蒂丝、

    这里没有任何参考资料。 请参阅数据表第25页: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc3642.pdf

    这为器件提供了数字计时和格式、因此您可以将其连接到外设。 谢谢!

    谢谢、

    Fadi