This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:关于 ADC 读取全桥应变仪的建议(数据点@200Hz)

Guru**** 2559460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS124S06, ADS124S08, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1370451/ads124s08-recommendation-for-an-adc-to-read-a-full-bridge-strain-gauge-datapoint-200hz

主题中讨论的其他器件:ADS124S06ADS124S08ADS1220、ADS1235

工具与软件:

我希望开发一种应用、使用全桥应变仪测量独木舟/划艇桨轴上的弯曲应变。  
我指定了以下内容:

* 最低数据速率为1 kbs。  

*低功耗(尽可能低)

*单通道(无需多路复用)

* SPI 通信

*低噪声

*紧凑型封装

ADS124S06或 ADS124S08是不错的备选器件、但我很想了解是否有更专用的 ADC 来测量应变仪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:

    欢迎来到 E2E 论坛!  大多数 ADC 器件都是为多种传感器应用而开发的。  这里的权衡是功耗和速度、因为它们与高精度有关。  ADS124S06可能是不错的选择、但在尺寸和功耗方面存在劣势。  我建议查看 ADS1220。  功耗更低、可达到所需数据速率、并且封装尺寸相对较小。

    如果您需要具有更低噪声的器件、则可以考虑 ADS124S06或 ADS1235。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob、ADS1220在功效方面更好了吗? 此致、  

    西尔万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:

    在上述器件中、ADS1220具有最低功耗。

    此致、

    鲍勃 B