This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663EVM:通过 ADC3663EVM 接口连接到 Zynq UltraScale+

Guru**** 2654285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3663EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1371115/adc3663evm-adc3663evm-interface-to-zynq-ultrascale

器件型号:ADC3663EVM

工具与软件:

我购买了 T.I. ADC3663EVM。
如何将 ADC3663EVM 连接到 Zynq UltraScale+?
两个电路板都有一个 FMC 连接器、尽管似乎没有驱动程序可用于在这两个电路板之间传递数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我们目前没有直接支持  Zynq UltraScale+的设计、您在使用哪个开发套件?

    谢谢!

    谢谢、

    Fadi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XCZU7EV