This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4432:AFE4432

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1372407/afe4432-afe4432

器件型号:AFE4432

工具与软件:

您好

 TX 电流的精度如何? 什么是容差?

例如、如果我选择20mA、它距离有多近?  

TX_SUP = 5V (与 EVAL 相同)  

目前、我们将 AFE4432EVAL 与660nm、940nm、810nm 和1450nm 的 LED 电路板配合使用。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shlomi:

    我们希望将此讨论脱机、因为器件 AFE4432在选择性披露下共享。
    您能联系以获得 biosensing_afe-support@list.ti.com 以及对此 E2E 帖子的引用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送