This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:VOUT 引脚最大负载

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1373408/dac7760-vout-pin-max-load

器件型号:DAC7760

工具与软件:

DAC7760的数据表提到了1kΩ 的最低负载"满足额定性能"。 我希望使用最小的200Ω 负载。 预期行为是什么? 我会损坏器件还是只是失去一些精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我认为、在电压输出带有200Ω 负载时、有可能会损坏器件。 在200Ω 为10V 的情况下、这将是从器件拉取50mA。 我们在数据表中没有从模拟引脚拉出的电流的绝对最大值列表、但我会将其限制为25mA 作为最大值、以防止损坏。 我不确定您能否在400Ω 负载下运行器件而不会造成长期运行损坏、但我认为您仍超出规格。  

    此外、如果 AVDD 为15V、并且您拉取50mA、则大约有5V 的余量。 这相当于另一个 0.25W 的 功率、这将使芯片升温。 凭借该器件、芯片不会变得过热、但肯定需要连接器件底部的散热焊盘。

    Joseph Wu