This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8564:VIO = 1.8V 支持

Guru**** 2921940 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8564, DAC80504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1372455/dac8564-vio-1-8v-support

器件型号:DAC8564
主题中讨论的其他器件: DAC80504

工具与软件:

您好!

我的客户正在考虑使用 DAC8564、但数据表显示 IOVDD=1.8V (min)、这意味着 VIO = 1.8V (典型值)电源无法满足相关规格、从而考虑外部电源的变化。  这是你的意图吗?  您能否介绍一下您无法支持1.7V (min)的 IOVDD=1.8V (min)规格的背景?

我看到您的许多产品也仅支持1.8V (min)、因此我不推荐其他器件。  如果您能够达到1.7V (min)左右、由于目前许多应用都使用 VIO = 1.8V (典型值)、因此将有更多的应用。  这意味着我们错过了许多应用。

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 川崎三、  

     DAC8564可以在 IOVDD < 1.8V 的条件下运行、但我们不能保证在所有运行条件下或器件间都能做到这一点。 我们已验证电压至少为1.8V。  

    您的客户能否考虑使用 DAC80504? 它的最小 VIO 电平为1.7V。

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katlynne-San、

    感谢您发送编修。  我想您或许能够支持低至1.7V 左右的 VIO、但正如您所提到的、我们似乎必须建议 DAC80504等替代方案、 尽管如此、我还是有犹豫、但 IOVDD=1.8V (min)是您的中途规格。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 川崎三、  

    我们许多较新的器件具有较低的 VIO 最小值来支持1.8V 逻辑。 该器件 于2007年发布、我认为在 DAC 团队中支持低于2.7V 的逻辑电平并不常见。

    如果 DAC80504不符合客户的要求、请告诉我、我可以帮助您找到其他器件。  

    此致!

    Katlynne Jones