This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3910D065:10位转换器或16位转换器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1371891/adc3910d065-10bit-converter-or-16bit-converter

器件型号:ADC3910D065

工具与软件:

嗨、团队:

从产品页上可以看到、该器件是10位转换器

但我看到了数据表和此寄存器、ADC3910似乎可以用作16位

我如何理解? 它只是一个10位、但要将寄存器填充为16位吗? (移位寄存器)

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    请参阅下图:

    可以将 ADC 视为几乎完美的10位量化器;因此、当您进行抽取时、对于每2倍抽取、您的 SNR 就会提高3dB (这是因为您将有效噪声 BW 降低2倍)。

    理论上、10位分辨率提供61.96dB 的最大 SNR、12位分辨率提供的最大 SNR 为74dB、而16位分辨率提供的最大 SNR 为98.08dB。  

    该器件支持高达16倍抽取率、因此 SNR 最大值可达74dB。 在这种情况下、10位和12位模式可能会因量化噪声而限制 SNR。  

    借助这个16位输出模式、您不必担心这个问题。 谢谢!

    谢谢、

    Fadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

    您展示的图形是16位分辨率模式。 但正如您解释过的、74dB 的 SNR 相当于12位分辨率、我 感到混淆了它被视为12位分辨率的 ADC。 您能更详细地解释一下吗?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    ADC 是一款10位 ADC。 因此、如果您以125MSPS 的速率进行采样、那么您的第一个奈奎斯特区域将达到62.5MHz。 如果您看看 ADC SNR、它将非常适合10位。 现在、想象一下、如果您对10MHz 的信号感兴趣。 您可以实现一个滤波器来删除奈奎斯特区域的上半部分(抽取因子为2)。 现在、您的 BW 从0Hz 到31.25MHz。 不过、由于将 BW 减半、一半的噪声功率消失(假设噪声均匀分布)、SNR 提高了3dB。

    我们实际上可以通过数字方式完成该过程。 如果进行数字滤波、则可以提高 SNR (更高的分辨率)但降低 BW。 请参阅数据表中的此处:

    这就是您可以获得比10位更好的 SNR 的原因。 谢谢!

    谢谢、

    Fadi