This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064RNQEVM:TUSB1064RNQEVM

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1373067/tusb1064rnqevm-tusb1064rnqevm

器件型号:TUSB1064RNQEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB1064

工具与软件:

尊敬的先生或女士:

我们有一个 USB3.0到 DP 转换器项目。 W ü ı 想使用 TUSB1064 TI 芯片。 但我对如何将 USB 3.0引脚连接到 TUSB1064有点困惑。  USB3.0有8个引脚。  TUSB1064具有 RX1n、RX1p、TX1n、TX1p、RX2n、RX2p、TX2n、TX2p、SSTXp、SSTXn、SSRXp ve SSTXn。 您可以帮助解决此问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB1064不是 USB 转 DP 转换器、它只能通过 USB Type-C 支持 DP 交替模式

    谢谢

    David