This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8728:DAC8728

Guru**** 2505555 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8728, DAC81408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1372354/dac8728-dac8728

器件型号:DAC8728
主题中讨论的其他器件: DAC81408

工具与软件:

你好

我对 DAC8728的电源定序有疑问。 几年前、有一位工程师在讲话

响应为、电源可按任何顺序施加、然后可使用 RST 引脚

确保器件正常运行。 我想确认这一信息。

是否有必要遵循特定的电源序列、或者在所有之后复位器件是否足够

应用了哪些电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表第41页提供了一些有关电源定序的信息:

    建议使用 IOVDD > DVDD > AVDD > AVSS。
    它还提到数字引脚必须先于 DVDD 应用或同时应用。

    我将遵循这一指导原则、特别是那些说"必须"而不是"应该"的部分。

    谢谢!
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢卢卡斯、

    你的响应。 我希望使用 DAC8728简化应用、

    但是、如果您认为有必要进行电源时序控制、您能否为该任务推荐合适的器件?

    谢谢!

    沙地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arek:

    DAC81408具有 灵活的引脚配置。 此器件无需使用电源时序。
    https://www.ti.com/product/DAC81408

    如果您有任何问题、敬请告知!

    谢谢!
    卢卡斯