This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:支持多达19个通道

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1370582/ads1299-support-up-to-19-channels

主题中讨论的其他器件:ADS1299

工具与软件:

我正在研究一个设计、该设计需要支持包含19个双极 EEG 测量的矩阵。  这需要三个器件。  我了解如何级联或连接 SPI 总线、但如何在三个器件的19个电极矩阵上支持双极配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rolf:

    感谢您发送编修。

    我知道您的应用中有19个电极-是否所有19个电极都是根据通用基准进行测量的? 对我来说、这听起来像是伪差分配置、其中所有19个电极都将连接到正通道输入、而负通道输入都将短接至公共基准输入。 公共基准可以从外部连接到所有 INxN 引脚、也可以通过每个 ADS1299器件的 SRB1引脚进行路由。  

    所有3个器件都需要通用电源电压和主时钟输入、而主时钟输入易于支持。 如果使用偏置电极建立患者共模、则只需启用三个器件中的一个偏置放大器。

    如果我还有其他需要帮助的地方、请告诉我。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些实际上是以全差分模式连接的-在该模式下、电极对以两个相邻电极之一为基准的电压进行采样。  我怀疑您可能能够在两个电极之间进行数学运算、假设使用单个参比电极?  不确定这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rolf:

    ADS1299上的每个通道将转换任何差分输入对之间的电压、该电压与其他通道无关。 对于要分配到多个通道的任何电极输入、您有3个选项:

    1. 分离 PCB 迹线并将公共基准信号路由至任何 INxP 或 INxN 输入引脚。
    2. 将基准路由到 SRB1并设置 MISC1[5]= 1b。 这会将 SRB1信号路由到  全部  INxN 输入 MUX 的示例。
    3. 将基准布线到 SRB2引脚并设置 CHnSET[3]= 1b。 这会将 SRB2信号路由到  设置 INxP。

    SRB2引脚还可用于动态更改要用作基准的输入电极。 例如、如果您将8个电极连接到 INxP 引脚、并将 SRB2短接至 SRB1、则您可以在一个通道上启用 SRB2并针对其余七个电极测量该电极。

    您选择哪些电极作为基准以及 测量哪些差分对组合完全取决于您。 如果您具有系统中需要定位的所有电极测量的列表、我可以帮助您查看配置选项。

    此致、

    Ryan