This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1234:ADS1234的基准输入

Guru**** 2690155 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1234, TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1372377/ads1234-refernce-input-of-ads1234

器件型号:ADS1234
Thread 中讨论的其他器件: TMUX1109

工具与软件:

您好!

我计划使用 ADS1234读取4个称重传感器、每个都有6线输出。 我不确定如何使用 REFP 和 REFN 输入。 每个称重传感器都有自己的 REF 输出、ADS1234具有单个 REF 输入。 我是否应该使用多路复用器作为基准输出?  您能帮助我找到一种不增加电路噪声的解决方案吗?

谢谢!

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    如果每个负载单元是相同的类型、并且电缆类型和长度大致相同、则可以将4个负载单元中的1个 REFS 连接回 ADC 基准输入、并将其他3个负载单元上的 REF 输出其余部分保留为无连接。  这无法提供尽可能高的精度、但可以补偿大多数布线错误。

    如果您需要所有负载单元上的最佳精度(或者您使用不同的负载单元或不同的电缆长度)、则需要外部多路复用器。  假设您使用5V 称重传感器激励、那么 TMUX1109将非常适合您的应用。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用