This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:TI JESD204C IP 仿真问题

Guru**** 2643525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1366274/ti-jesd204-ip-ti-jesd204c-ip-simulation-issue

器件型号:TI-JESD204-IP

工具与软件:

您好!

我尝试在 Vivado 中背对背地使用 TI JESD204C IP TX 和 RX 内核运行仿真、我看到来自 RX 内核(以及 TX)的 Rx_ALL_LANES_LOCKED 信号始终为"Z"。  我按照建议的复位程序进行操作、并已检查过我在进行信号分配时没有执行很愚蠢的操作。  您能想到会导致此问题的任何因素吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    该仿真是针对8b10b 还是64b66b 编码? 如果是8b10b、 SYNC 信号是否也环回?  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我知道自己在做什么。  我在.vh 文件中将 ip_type 设置为"TX"。  当我将其设置为"TXRX"时、我能够使用 RX 对 TX 进行背对背的仿真。  这是64b66b、可以回答您的问题。

    谢谢!

    Dave