This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7843:一些问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1372628/ads7843-some-questions

器件型号:ADS7843

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

1.在数据表第8页的图5中、根据第10页图7的内容、假设繁忙脉冲宽度等于一个 DCLK 周期是否正确?

① Δ V 正确、那么在 BUSY 输出变为低电平后立即输出 DOUT 数据是否正确?

3.在数据表第8页的图5中、DOUT 输出是在刚好在此之前的 Tacq 时间捕获的数据吗?

4.根据数据表第9页的表 IV、如果 MODE 设置为"1"(8位转换)、理解 DOUT 输出"0"的位3至位0是否正确?

5.如果不使用 IN3和 IN4、可以将它们连接到 AGND 吗?

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些回复:

    1.在数据表第8页的图5中、根据第10页图7的内容、假设繁忙脉冲宽度等于一个 DCLK 周期是否正确?

    ——

    如果处于断电模式、BUSY 引脚应保持高电平、直到接收到 DCLK 的下一个下降沿。 如果时钟尚未停止、则应在一个 DCLK 周期内出现。 如果时钟被移除、BUSY 保持高电平、直到出现下一个 DCLK 下降沿

    ——

    ① Δ V 正确、那么在 BUSY 输出变为低电平后立即输出 DOUT 数据是否正确?

    ---

    是的、正确

    ——

    3.在数据表第8页的图5中、DOUT 输出是在刚好在此之前的 Tacq 时间捕获的数据吗?

    ——

    在 Tacq 结束时、模拟样本的采集完成。

    ——

    4.根据数据表第9页的表 IV、如果 MODE 设置为"1"(8位转换)、理解 DOUT 输出"0"的位3至位0是否正确?

    ——

    首先是位7、然后其余位降至0。

    ——

    5.如果不使用 IN3和 IN4、可以将它们连接到 AGND 吗?

    有。