This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953EVM-PDK:PHI 控制器板查询

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953, ADS7953EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1365145/ads7953evm-pdk-phi-controller-board-inquiry

器件型号:ADS7953EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件:ADS7953

我介绍了 ADS7953EVM-PDK 演示套件、其中一些咨询与使用 PHI 控制器板(LM)通过定制板(利用)相关 ADS7953 SBRHBR (具有单个 GPIO 的 VQFN、而不是演示套件的 ADS7953SBDBTR、TSSOP 封装具有四个 GPIO)。 如果可能、我将使用 PHI 控制器和 ADS7953 EVM GUI、而不是将我们的 ADC 分解为单独的 SPI 主机适配器(例如 aardvark)。

  • PHI 控制器板是否直接与演示板的 J7 Samtec 连接器相连、而无需电缆?
  • 您看到我们的连接器有什么问题吗 ADS7953 将 SBRHBR 器件更改为 PHI 控制器、即使它是仅带 Qty1 GPIO 的 TSSOP 封装?
  • 您有没有可 发送给我们的样片 ADS7953EVM-PDK 演示套件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    1.是的、PHI 直接连接到 ADS7953EVM 的 J7连接器。 这是 ADS8681EVM 用户指南的屏幕截图、其中显示了它的运行情况。

    2.没有更多关于您的定制板的信息,我不能做出判断。 如果其功能与 ADS7953EVM 类似、只需使用 VQFN 封装而不是 TSSOP、就会发现它在很大程度上应该相同、只是 GPIO1、GPIO2和 GPIO3不可用。 我注意到您划掉了 EVM 原理图的某些部分、如果移除、会导致 GUI 无法与 ADS7953配合使用。 如果您想获得更多反馈、可以在内部论坛上再次发布吗?

    3。能、可从 samples.ti.com 获取 EVM 样片。

    此致!
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:  

    对于连接 PHI 控制器的 J7信号-您是否只需要以下信号即可使用 GUI?  

    • SDI
    • CSn
    • SCLK
    • SDO
    • GPIO0
    • +VBD (外部电源提供3.3V 电压)  

    谢谢!

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

     EEPROM 是更改 PHI 的某些参数所必需的、这会由 GUI 进行检查。 答案还取决于您认为 GUI 可用的内容。 如果您只对数据采集感兴趣、则不需要任何 GPIO。  


    如果您可以从 PHI 从外部为任何器件供电、您完全只需要 EEPROM、其 I2C 数据线和 ADS7953的 SPI 线即可在 GUI 上采集数据。 您可以 使用硬件手动设置所有其他内容。  不过、这不允许您使用任何 GPIO 函数。  

    此致、
    Joel