This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298的仿真

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, OPA350, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1366201/ads1298-simulation-of-ads1298

器件型号:ADS1298
Thread 中讨论的其他器件: OPA350TINA-TI

工具与软件:

我们正在开发一个使用德州仪器(TI)的 ADS1298作为模拟前端模块的 ECG 项目。 因此、在实际完成设计之前、我们考虑通过在虚拟环境中对连接以及无源电阻器和电容器的值进行仿真、而在 TINA-Texas 仿真工具中、我们没有找到用于仿真的 ADS1298。 我请求您帮助查找合适的库以将 ADS1298 SPICE 模型加载到 TINA 以进行仿真、或者请求其他一些包含 ADS1298 SPICE 模型的仿真工具。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun:

    感谢您关注我们的 ADS1298。 遗憾的是、我们不为我们的 ADS1298提供 PSpice 或 TINA-TI 模型、因为它是包含输入 PGA、RLD 反馈放大器、导联脱落检测电流源和比较器等的复杂器件 您是否对该器件的建模感兴趣? 对于 PGA 级、OPA350具有相似的输入阻抗和带宽特性、可用作 ADS1298中输入级的一阶近似值。

    此致、

    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    首先、我感谢您对 ADS1298和 OPA350具有相似输入阻抗和带宽特征的未知见解。

    我们主要目的是确定我们在 VDDA 引脚上放置的无源器件(例如电容器和电阻器)的正确值、以便 ADS1298顺利上电。

    如果您可以帮助我们提供 ADS1298的内部方框图元件、我们可以尝试构建 ADS1298的近似值、并对其进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun:

    我可以提供的唯一方框图详细信息包含在器件数据表中(第9.2节)。 有关电源时序和建议的去耦、请参阅 第10.1.1节和第11节。 EVM 用户指南还提供了去耦电容器值和布局示例。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    我能否获得有关 RLD 放大器(其特征)的信息、因为我们不确定患者保护。 在 EVM 用户手册中、RLDOUT 引脚直接连接到患者电极。 但是、在不知道放大器的偏置电流和输出阻抗的情况下将其直接与患者相连似乎存在一些风险。

    另外、还请为我们提供保护患者免受 RLD 放大器产生的任何高电流影响的电路设计建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun:

    RLD 放大器短路电流小于1mA、如电气特性表中所列。 在用户指南中、我们展示了 RLDOUT 引脚和电极连接之间与其他 ECG 输入电极所用相同的二阶 LPF:

    此致、

    Ryan