This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:AMC783 56E vs 56C

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1373191/amc7834-amc783-56e-vs-56c

器件型号:AMC7834

工具与软件:

您好!

我将使用以下部分映射。

请说明56C (RTQ0056C)封装和56E (RTQ0056E)封装之间的区别。

具体取决于需要焊接的元件

注:散热垫尺寸更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要 订购哪个元件(未焊接)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Silambarasan:

    我上次听说、我相信其中一种封装已经过时、但我不记得是哪种封装。 我会询问有关方面、让你知道他们说了什么

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Silambarasan:

    请使用56C 封装。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    请问需要使用56C 封装的原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Silambarasan:

    我们正在研发56E 封装的新可订购产品。 在完成此可订购产品之前、我们将提供56C 封装。

    谢谢!
    Erin