This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8671:有一些问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1373397/ads8671-there-are-some-questions

器件型号:ADS8671

工具与软件:

嗨、团队:

我收到了客户关于 ADS8671的一些问题。 请支持。

1) 1)数据表参数 TD_RST_APP 的额定值最大为1us 这是否意味着 CONVST/CS 必须在 RST 上升沿之后1us 内从低电平切换到高电平、才能正常执行复位操作?

我们可以使用 RST 同时切换 CONVST/CS 还是早于 RST 切换?

2) 2)客户将使用此器件、如下图所示。 它针对转换触发(SCLK 保持低电平)和输出数据读取(SCLK 只有8个周期可通过双 SDO-x 模式读取14位数据)重复短低电平脉冲。

CS 的最小脉冲宽度是多少?

如果短脉冲后的高电平周期足够长于 tconv、则客户可以读出 ADC Data (N)、ADC Data (N+2)作为其预期。 是这样吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirai-San、

    对于第1点、请参阅第7.4.2.1节的第二个要点- 1us 延迟是为了留出时间来完成器件的完全上电复位。  CONVST/CS 置为有效需要等待、直到达到最大时间。  无需连续切换 RST、因此不建议将该引脚连接到 CONVST。

    对于第2点、请查看第6-11节中的各种时序图。  /CS 低电平时间将是"数据读取时间"、它将取决于您的 SCLK 频率和初始设置时间的任何最小延迟(即 Tsu_SCLK)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom-San、

    对于第1点、我已经了解了1us 最大规格是复位周期、 必须将 CONVST/CS 从低电平切换到高电平  然后至少1us 用于正确复位的 RST 上升沿。 如果我的理解有误、请告知我。

    对于第2点、您不能正确理解客户的问题。 N 和 N+2是用于触发转换的短低电平脉冲。

    在 N 和 N+2周期期间没有 SCLK 信号。 可以吗?

    转换是按照他们的预期开始的?

    是否需要低电平周期才能开始转换?

    是否可以通过此序列在 N+1个周期读取 ADC 数据(N)?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    N 和 N+2是 CONVST 功能(不是/CS)、不需要 SCLK。  但是、上升的 CONVST/CS 将触发一个新的转换周期。  在重新启动 N+2之前、必须等待内部转换完成。  这不是运行 ADS8671的常规方式、因此没有关于最小/CS 低电平时间的数据表规格。  将100ns 脉冲视为指南。